お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQ Q LQGシリーズ、LQPシリーズなどのRFインダクタの外形を見ると、方向識別マークがあります。インダクタに方向識別マークがある理由を教えてください。
また、実装時に、基本的な配置ルールはありますか?

A

LQGやLQPを主に使用するRF回路では、僅かなインダクタの特性差がRF性能に影響する可能性があります。インダクタに極性はありませんが、構造が完全な対称性を持っていないため、実装の方向で特性に差が生じます。そのため、統一した方向に実装いただくためにマーキングを付与しています。弊社として推奨する部品方向はございませんので、インダクタ方向による影響差をご確認の上、部品配置をご検討ください。

関連リンク
実装方向による特性への影響はこちら 別ウィンドウで開く をご参照ください。