お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQLQH32CシリーズとLQH32Pシリーズのサイズは同じですが、なぜランド寸法が異なるのですか?

A
構造の違いにより、Q特性への影響が異なります。そのため、それぞれの構造に合わせたランド寸法を設計しています。

<LQH32Pシリーズ>
磁粉樹脂の塗布により閉磁路構造になっています。
そのため、発生する磁束が外に漏れにくく、ランドの影響を受けにくい構造になっています。

<LQH32Cシリーズ>
LQH32Pシリーズより磁束が漏れるため、ランドの影響を受けて実装後のQ特性が劣化することがあります。
そのため、ランド寸法を小さくして、ランドの影響を少なくしています。