お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQ車載用途でRFインダクタの検討を考えていますが、対応している品番を教えてください。

A
弊社のインダクタは、車載市場向け製品をお手軽に利用いただけるよう、製品の品番で信頼性グレードを見分けられるように区別しています。

①すべての自動車電装機器用途として使用できる AEC-Q200に準拠した「パワートレイン/セーフティ」向け品番
②カーオーディオやナビゲーション等の比較的高信頼性を求められない車載機器で使用できるAEC-Q200に準拠した「インフォテインメント」向け品番
③主に民生機器用に使用できるAEC-Q200に非対応である「一般用」向け品番

車載市場向けとして商品化しているのは①②が対象になりますが、RFインダクタの選択ツールより、最適な品番を選択ください。
⇒こちらより自動車用を選択ください。