お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQインピーダンスマッチング回路に最適な高周波インダクタのシリーズを教えてください。

A

インピーダンスマッチング回路で使用するインダクタには、信号を効率よく伝送させるため、低損失であることが求められます。

そのため、損失の逆数で示されるQ特性の高いインダクタンス値を使用することをお勧めしています。
また、必要なインダクタンスからずれるとマッチング精度が低下するので、必要に応じて挟偏差の商品を選択下さい。

弊社RFインダクタのサイズとQ値の関係を表す選択ツールより、許容されるサイズにて最も高いQ特性を有する製品ラインアップを選択ください。