お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQ保管方法を教えてください。

A
チップインダクタの保管方法は以下をご参照ください。

(1) 温度-10~+40℃、相対湿度15~85%で、かつ急激な温湿変化のない室内で保管ください。
硫黄・塩素ガスなど化学的雰囲気中で保管されますと電極が酸化、はんだ付け性不良が生じたり、チップインダクタの巻線部が腐食するなどの原因となります。

(2) バルクの状態での保管は避けてください。バルクでの保管は、チップインダクタ同士あるいはチップインダクタと他の商品が衝突し、コアカケや断線が生じることがあります。

(3) 湿気・塵などの影響を避けるため、床への直置は避け、パレットの上に保管ください。

(4) 直射日光・熱・振動などが加わる場所での保管は避けてください。