お取引場所の地域-言語を選択してください。

インダクタ (コイル)のFAQQ使用温度範囲を超えて製品を使用した場合、どのような状態になりますか?

A
使用温度範囲を越えて使用した場合は、下記のような故障が考えられます。
(1) コイルが断線し、オープンモードになるケース
(2) コイル間の絶縁が維持できなくなり、インダクタンスが低下するケース
※使用温度範囲を越えてご使用にならないようにご注意ください。