お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QPoE用DC-DCコンバータ、MYBSPシリーズのAdapter Oringを使用して連続給電は可能ですか?

A

アダプタからの給電を中止すると、PoEの通常動作となるDetection → Classification → PSEからの48V給電を経て、PDからの給電が再スタートするため、一定の期間、電力供給ができません。

一方で、添付のような回路にしていただくことで、アダプタからの給電を止めてもPDは連続動作しているため連続給電が可能です。
ただし、MPSの要件を満たすR1が必要になります。

回路図