お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QPoE用DC-DCコンバータ、MYBSPシリーズが無負荷または軽負荷時に起動しません。

A

MPS(Maintain Power Signature)の要件を満たしていないためです。
次の方法で、PSE出力の消費電流が常に10mAを超えるようにしてください。

  • PSE出力で電力消費させる
  • DC-DCコンバータの出力にダミー抵抗などをつけて電力消費させる