お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QPoE用DC-DCコンバータ、MYBSP00502ABF、MYBSP01201ABFから音鳴りが発生しています。

A

MYBSP00502ABFとMYBSP01201ABFは、PFM(周波数変調)方式のDC-DCコンバータとなります。

この制御方式では負荷に応じて発振周波数が変化し、負荷が小さいほど発振周波数が低くなります。
これは軽負荷時の消費電力を抑えます。 一方で、この制御のデメリットは、可聴周波数まで発振周波数が低くなるため、音鳴りの原因となります。

この音鳴りを抑えるには、DC-DCコンバータの出力電力を3W以上で動作させてください。
3W以上で動作させると、DC-DCコンバータは可聴周波数帯(20kHz)以上の周波数で動作します。