お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QPD(Powered Device)に接続されるPSE(Power Sourcing Equipment)の機種によって動作不良が発生します。

A

PDに接続されるPSEとPDに接続する機器のACラインの接地状況によりDetection不良が発生している可能性があります。
そのため、 PSEとPDに接続する機器のACラインは3芯ケーブルを使用し、接地することをおすすめします。

Note
2芯ケーブルでも起動することを確認していますが、Detection波形に商用電源ノイズが重畳され、Detection不良が発生する可能性があります。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
PoE給電機器の接続例 図1 PoE給電機器の接続例
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
実際の波形 図2 実際の波形