お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QPOLの出力コンデンサにアルミ電解コンデンサや導電性高分子コンデンサを使用できますか?

A

データシートに記載がない限り出力コンデンサには積層コンデンサをご使用ください。
出力コンデンサとしてアルミ電解コンデンサまたは導電性高分子コンデンサのみを使用した場合、電源モジュールが異常発振を起こし、出力電圧異常、異常発熱などが発生する可能性があります。
もし、アルミ電解コンデンサまたは導電性高分子コンデンサを使用する際は、並列に積層コンデンサを使用ください。
なお、OKLシリーズはアルミ電解コンデンサまたは導電性高分子コンデンサのみでも動作することができます。