お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QMSL(Moisture Sensitivity Level)管理が必要な製品(MonoBK™シリーズなど)の取り扱いについて

A

MSL管理が必要な製品ではパッケージオープンした後、デシケーターに保管する必要があります。
デシケータ-内で防湿管理すればフロワーライフを無期限にすることができます。
製品を使用する際は

  • デシケーターから製品を取り出す。
  • パッケージをオープンする。
  • リールから製品を切り取る。
  • パッケージを密封する。

フロアーライフを超えた場合は水分を減らすためにベーキングプロセスを行う必要があります。
ベーキング条件は以下となりフロアライフをリセットできます。

  • 125degC/48hoursまたは40degC/5%RH/67days
  • ベーキングは2回まで可能