お取引場所の地域-言語を選択してください。

電源関連製品のFAQ QMSL(Moisture Sensitivity Level)について

A

MSL(Moisture Sensitivity Level)とはJEDECの規格です。
その規格は製品の吸湿と実装時のリフローにより、製品に含まれる水分の気化による体積膨張が発生して故障に至るという現象を対象としています。
これに対してそのリスクを表したレベルが、「MSL=Moisture Sensitivity Level」です。
レベルの数字が大きいものほどリスクが高く、レベル2以上で吸湿を防止する必要があります。
よって、レベル2以上の製品は一定期間でベーキング処理し、テーピングしたリールを乾燥剤と共にアルミパックに梱包しなければなりません。

  • ※詳細はJEDEC規格をご確認ください。
MSL フロアライフ
(防湿包装開封後、30°C以下60%RHの大気中に放置した場合の水分吸湿寿命)
1 30°C 85%RH以下ならフロアライフなし
2 1年間
2a 4週間
3 168時間
4 72時間
5 48時間
5a 24時間
6 必ずベーキングしてから使用すること