シリコンキャパシタのFAQQどのような出荷の形態がありますか?また出荷形態ごとの保管条件を教えてください。

A

主な出荷形態としては,Waferでの出荷(Raw wafer), Film Frame Carrierでの出荷,Tape & Reelでの出荷, Waffle packでの出荷の4種類があります。
保管条件は出荷形態により異なっております。
詳細については、Application Notes「Murata products storage conditions and shelf life」をご覧ください。

関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、パーツナンバー (PN)、品番付与ルール、Silicon Capacitor(Si-Cap)、Silicon IPD(Si-IPD、Integrated Passive Device)、Part number(PN)、part number assignment rules

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。