インダクタ (コイル)のFAQ

使い方 ・ 実装

巻線インダクタを取り扱う際の注意点はありますか?

巻線インダクタは性能を重視するために樹脂によるコーティングがされていない部分があります。コーティングがあっても、引き出し線部分などは保護されていません。

このため、部品の取り扱いには十分注意を払い、ピンセットなどでひっかけたりしないようにしてください。また、実装の終わった部品つき基板を重ねて保管するなどすると、基板の角が別の基板の部品に触れて、断線の原因となることがあります。