PTCサーミスタのFAQ

実装

[PTFM シリーズ]金属ネジによる部品締め付けトルクの推奨値は?

PTFM04ポジスタへのネジ止めトルクは4~8kgを推奨いたします。なお、ネジ止めの際、リード線とケース間に規定(9.8N)以上の力が加わらないように、本体部を固定して取り付けください。

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?
宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善にご利用させていただきます。
※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。
送信する
製品についてのご質問は お問合せフォーム からご連絡ください。