お取引場所の地域-言語を選択してください。

傾斜センサのFAQQアナログ出力で、SPIインターフェースよりも高い分解能は可能ですか?

A
はい、アナログ出力の分解能はデジタルよりも高いです。アナログ出力の分解能は、SCA61Tの出力ノイズ密度によって決まります。ノイズ密度が15μg/√Hzでは、分解能は 、0~0.1Hzでは5μg、0~1Hzでは15μg、0~10Hzでは50μg、0~30Hzでは80μgになります。