お取引場所の地域-言語を選択してください。

傾斜センサのFAQQSCA61TおよびSCA100の周波数応答は、0.002°のアナログ出力分解能で8Hzとのことですが、データシートには、周波数応答はどちらも8~28Hzと記載されています。何が違うのですか?

A
SCA61TとSCA100Tは、本来の周波数応答がほぼ同じです。データシートに記載されている周波数応答 (8~28Hz) は、-3dBポイントの個々の部品のばらつきの最大値についてであり、どちらのセンサタイプでも同じです。