お取引場所の地域-言語を選択してください。

NTCサーミスタのFAQQ[NXF シリーズ]当NTCサーミスタのリード線にはんだ付けする際の注意点を教えてください。

A

サーミスタ素子とリード線は、はんだ(融点約217°C)で取り付けておりますので、実装の際はこの取り付け部分に影響を及ぼさないように以下の点にご注意ください。

  1. 断線、短絡の恐れがありますので、当製品素子部のはんだを溶融させない条件で行ってください。端末部より素子部に熱が伝わりやすくなりますので、当製品を19mm以下にカットしないでください。
  2. はんだごてが直接樹脂部に触れないように行ってください。