お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRF シリーズ]交流回路でも使用することは可能ですか?

A

直流回路、または商用周波数以下の交流回路でご使用ください。
高周波の交流回路での使用は、保護特性が十分発揮できないため推奨されません。

理由

PTCサーミスタ(ポジスタ)は直流回路を前提に特性が規定されており、交流周波数が高くなると正常な動作条件から外れるためです。

リスク

高周波の交流回路で使用した場合、製品の保護特性を十分発揮できなくなる危険性があります。

代替方法

商用周波数以下の交流回路、または直流回路で使用することが推奨されます。

技術用語説明

  • 商用周波数

    商用周波数とは、一般的な電力供給に用いられる周波数(50Hzまたは60Hz)を指すとされます。