お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]保持電流を印加してもトリップすることはありますか?

A

保持電流とは、PTCサーミスタ(ポジスタ)がトリップせず正常状態を維持できる電流であるとされます。
ただし、この保持電流は標準的な実装条件で規定された値であり、実使用条件では同じ電流でもトリップする場合があるとされます。

概要

保持電流は「トリップしない電流」の目安として定義された値です。しかし、実装状態や熱放散条件の違いにより、この条件は変動します。

詳細説明

PTCサーミスタ(ポジスタ)の保持電流は、周囲温度や実装条件が一定の基準状態(標準基板など)において定義されています。
実際の使用環境では、基板や放熱条件が異なることで素子の温度上昇状態が変化し、同じ保持電流でもトリップ(抵抗急上昇)に至る場合があります。

関連概念

  • トリップ電流:

    保持電流とは異なり、PTCサーミスタ(ポジスタ)が確実にトリップする電流であり、電流の極大点として定義されます。

  • 保護電流変動範囲:

    保持電流とトリップ電流の間にあり、トリップするかどうかが環境条件によって変動する領域です。

この情報が役立つ場面

  • 設計時

    温度条件を考慮せずに抵抗値のみで選定すると誤選定となる可能性があるため、温度条件付きで仕様を定義する際に役立ちます。

  • 評価時

    測定値のばらつきが温度起因かどうかを判断する際に、抵抗値と温度の対応関係を把握することが重要となります。

  • トラブル解析

    抵抗値異常の原因が温度変動か素子異常かを切り分ける際に有効です。

  • 量産不具合

    検査工程での抵抗値ばらつきが環境温度差によるものかどうかを判断する指標として活用されます。