お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]CCC、CQC規格は取得していますか?

A

CCC制度(China Compulsory Certificate system、中国製品安全強制認証制度・中国強制製品認証制度・中国強制認証)とは、中国国内に輸入される製品に対して国内技術の標準に適合し、輸入が認められるかを中国政府によって審査され認証が与えられる制度です。対象品についてはCCC強制認証対象品目として決められていますが、チップポジスタは対象になっていませんので、CCC認証を取得することはできません。
一方、CQC制度は、CQC(China Quality Certification center・中国品質認証センター)による任意認証制度で、対象は電子・電気製品、家庭用機器、材料など多くのカテゴリーに渡り、CCC制度でカバーされていないものが対象となっています。CQC認証を取得したチップポジスタ製品はありません。