お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]樹脂コーティング、ポッティングは可能ですか?

A

樹脂コーティング、ポッティングにより以下の点が懸念されます。

  1. 樹脂材料や溶剤によりPTC特性が劣化する可能性があります。
  2. 熱伝導、熱放散の状態が変化するので、保持、トリップ電流の値が変化する可能性があります。
  3. 樹脂の硬化収縮時の応力により製品の寿命を低下させる可能性があります。

ご使用に際し上記の点を事前に評価し、問題の無い事を確認する必要があります。