お取引場所の地域-言語を選択してください。

PTCサーミスタ(ポジスタ)のFAQQ[PRG シリーズ]過電流保護用PTCサーミスタ(ポジスタ)の選定方法は?

A

過電流保護用PTCサーミスタ(ポジスタ)の選定では、「電圧」「通常電流」「異常電流」の3つの条件を順番に確認して適合する素子を選ぶ方法を推奨しています。この3つの条件を満たすことで、ポジスタの破壊防止・誤動作防止・確実な保護動作を同時に成立させることができます。

選定のポイント

過電流で自己発熱し、抵抗値が急上昇して電流を制限する部品です。
そのため、選定時は「どの電流で正常動作し、どの電流で止めるか」を理解することが重要です。

詳細説明と選定手順

自己発熱による急峻な抵抗値の上昇で電流を抑制して回路を保護します。過電流が取り除かれれば自動的に元の状態に復帰し、繰り返し使えます。
この動作を正しく機能させるためには、以下の3つを同時に満たす必要があります。

  • 電圧が高すぎて壊れない
  • 通常電流で誤動作しない
  • 異常時に必ずトリップする

<STEP①ポジスタが壊れないか確認する>

  • 回路の電源電圧を確認します
  • 電源電圧 ≦ 最大電圧
    これを超えるとポジスタが破壊する可能性があります

<STEP②通常時に誤動作しないか確認する>

  • 普通に動いているときの電流を確認します
  • 通常電流 ≦ 保持電流
    これを超えると正常なのに勝手にトリップします

<STEP③異常時にしっかり保護できるか確認する>

  • ショートなど異常時の電流を確認します
  • 異常電流 ≧ トリップ電流
    これを満たさないと故障しても電流を止められません

関連概念

  • 最大電圧:

    ポジスタが破壊されない電圧の上限

  • 保持電流:

    トリップせずに使える電流

  • トリップ電流:

    保護動作が始まる電流

この情報が役立つ場面

  • 設計時

    温度条件を考慮せずに抵抗値のみで選定すると誤選定となる可能性があるため、温度条件付きで仕様を定義する際に役立ちます。

  • 評価時

    測定値のばらつきが温度起因かどうかを判断する際に、抵抗値と温度の対応関係を把握することが重要となります。

  • トラブル解析

    抵抗値異常の原因が温度変動か素子異常かを切り分ける際に有効です。

  • 量産不具合

    検査工程での抵抗値ばらつきが環境温度差によるものかどうかを判断する指標として活用されます。