お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQキュリー点とは何ですか。

A
圧電体の温度を上げていくと、ある温度で結晶構造が正方晶から立方晶に変わるところがあります (変態点) 。この温度をさしてキュリー点あるいはキュリー温度といいます。圧電セラミックスでは、結晶構造が立方晶に変わると圧電性を失うため、このキュリー点以上の温度を与えると、常温に戻しても圧電性がなくなります (これをディポールといいます) 。圧電性を持たすためには、再び高直流電圧をかけ、分極する必要があります。