お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQセラロックの発振立ち上がり時間について教えてください。

A
発振立ち上がり時間(Start up time)は、ICの電源起動時、発振が過渡状態から定常領域へ移行するまでの時間ですが、Murataでは定常状態の発振レベルの90%に達するまでの時間として規定しています。

発振立ち上がり時間は、発振回路に使用される全素子が影響しますが、水晶振動子と比較すると、セラロックの方が1桁から2桁速く発振が立ち上がります。