お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQセラロックの超音波洗浄で注意しなければならない点はありますか?

A

セラロックの内部は中空構造となっています。このため、超音波により内部の素子が振動し、破壊される可能性があります。可能な限り、超音波洗浄は控えていただきますようお願いします。

なお、超音波洗浄が必要となる場合は、以下の点に注意いただきますようお願いいたします。

  • セラロックを洗浄する場合は、洗浄可能なセラロックをご使用ください。
  • 超音波洗浄の洗浄条件について十分評価いただいた上で洗浄を行ってください。

参考に、当社にて問題がないことを確認した超音波洗浄条件は以下の通りとなります。

【ムラタ確認済み条件】
液温 60°C以下
周波数
28kHz
出力
20W/I
時間
1分以下