お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミック発振子(セラロック)のFAQQ製品を保管する際の注意点について教えてください。

A
製品を保管する際の注意点
  • 温度-10~+40℃、相対湿度15~85%で、急激な温湿度変化のない室内で保管ください。
  • 製品保管期限は未開梱、未開封状態にて、納入後6ヶ月間です。納入後6ヶ月以内でご使用ください。6ヶ月を越える場合ははんだ付け性等をご確認の上、ご使用ください。
  • 酸、アルカリ、塩、有機ガス、硫黄等の化学的雰囲気中で保管されますとはんだ付け性の劣化不良等の原因となりますので、化学的雰囲気中での保管は避けてください。
  • 湿気、塵等の影響を避けるため、床への直置きは避けて保管ください。
  • 直射日光、熱、振動等が加わる場所での保管は避けてください。
  • 開梱、開封後、長期保管された場合、保管状況によっては、はんだ付け性等が劣化する可能性があります。開梱、開封後は速やかにご使用ください。
  • 製品落下により、製品内部のセラミック素子の割れ等の原因となりますので、容易に落下しない状態での保管とお取扱いをお願いいたします。