お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQ QSパラメータの取得方法

A
評価基板
基板
材料 : F260A (日本ピラー工業)
基板厚み : 0.2mm
コネクタ
MFSM06FS008 (TAKITEK)
低容量製品(1pF未満)
周波数範囲 : 300kHz – 15GHz
ポイント数 : 1601
高容量製品(1pF以上)
周波数範囲 : 300kHz – 8.5GHz
ポイント数 : 1601

関連リンク

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。