请输入产品型号或部分型号。
通过图示和计算式讲解降压型DC-DC转换器的工作原理。
Q1导通的ton期间,在线圈L上施加输入电压Vin与输出电压Vout的电压,以输出电流Iout为中心的纹波电流为:
在Q1关断的toff期间,为了维持线圈L上流动的电流,经由Q2向负载释放电流。 此toff期间的纹波电流为:
由于稳态下的Q1导通公式(1)与Q2导通公式(2)的ΔIL相等,因此输入输出电压的关系为:
ton/(ton + toff)为Q1导通的时间比,被称为占空比(duty cycle)。
Vout取决于占空比,通过控制占空比来控制Vout。
设(ton + toff)为开关周期T[s],此时的开关频率为fsw[Hz],将公式(1)与公式(3)整理为与fsw的关系就是:
若Vin及Vout已确定,那么输出的纹波电流则由L与fsw决定。
如果纹波电流大,则输出纹波电压变大。 此外,也容易使线圈饱和,从而造成铁芯损耗增大等影响。 为了解决此类问题,需要提高开关频率,或者增加线圈的圈数来提高电感值。
Murata's step-down DC-DC charge pump module has received the Green/Eco Award in the China Top 10 Power Award