お取引場所の地域-言語を選択してください。

「作業者安全モニタリングシステム」用センサデバイスをフルモデルチェンジ-小型軽量化とヒヤリハット検出機能搭載でより精度の高い安全管理に貢献-

  • その他

2022/05/19

株式会社村田製作所(本社 : 京都府長岡京市、代表取締役社長 : 中島 規巨、以下「村田製作所」)と、戸田建設株式会社(本社東京都中央区、代表取締役社長 : 大谷 清介、以下「戸田建設」)は、ヘルメット取り付け型センサデバイスにより建設作業者の健康状態をリアルタイムで監視する「作業者安全モニタリングシステム」※1(以下、「本システム」 2019年8月より販売)をモデルチェンジしました。従来の課題であった小型軽量化に加え、新機能「ヒヤリハット検出」を搭載します。2022年6月に新モデルの販売を開始します。

  • ※1作業者安全モニタリングシステム :
    センサ技術とIoTを活用し、作業者の生体情報と作業環境をリアルタイムに収集することで熱ストレス(脈拍、活動量、温度、湿度などを計測して、総合的に判断する本システム独⾃のパラメータ)を把握することができます。計測した数値をクラウド上で解析し、アラートを送信することで、現場監督者が適切に作業者の健康管理を行うことができます。
  • 詳細は製品サイトをご覧ください。
写真 小型軽量化した新モデル(左 : デバイス、中央 : ヘルメット装着状態、右 : 作業帽装着状態)
図1 作業者安全モニタリングシステム 概要図

昨今の建設就労者の減少、現場の作業者の高齢化などにより、建設業界において安全で快適な作業環境を整備する必要性がますます高まっています。さらに近年、夏の暑さが厳しくなり、作業者の健康不良を事前に認識し、具体的な対策をとることが困難なケースが多くみられました。そのため、村田製作所と戸田建設が協業し、生体情報や作業環境をモニタリングする本システムを2019年5月に開発し販売してまいりました。

今回のモデルチェンジでは、デバイス取り付け時の装着感を最小限にするため、構成を見直し不要なスペースや部品を減らし、大幅な小型軽量化を実現しました。(図2)小型化後も従来と同じ機能※2を有しており、さらなる利用シーンの拡大が見込めます。これまでヘルメット装着を中心にサービスを展開してきましたが、今後は帽子などへの取り付けを目指し、建設業以外の産業へも積極的に展開する予定です。小型軽量版については、2022年5月下旬に戸田建設の建設現場導入を行い、その後順次展開する予定です。また、モデルチェンジにともない、準天頂衛星システムQZSS「みちびき」※3に対応することで、位置情報の精度向上も期待されます。

  • ※2熱ストレス検知、転倒検知、落下検知、緊急通報、ブザー通知、ヒト・モノ管理機能など
  • ※3みちびき(準天頂衛星システム) :
    準天頂軌道の衛星が主体となって構成されている日本の衛星測位システムのこと。
  • 詳細はこちら 別ウィンドウで開く をご覧ください。
図2 新旧モデルのサイズ比較

新機能「ヒヤリハット検出」は、装着者の体動センシングを元に、足を滑らせるなど短時間での移動を、転倒や落下事故が起きる可能性があったヒヤリハットとして検出し、そのデータを記録することが可能です。ヒヤリハットに関するデータを分析することで、重大事故の減少に寄与することが期待できます。

本システムに関するお問い合わせはこちらをご覧ください。

関連リリース

ムラタについて

村田製作所はセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産・販売を行っている世界的な総合電子部品メーカーです。独自に開発、蓄積している材料開発、プロセス開発、商品設計、生産技術、それらをサポートするソフトウェアや分析・評価などの技術基盤で独創的な製品を創出し、エレクトロニクス社会の発展に貢献していきます。
詳細はこちらのページをご覧ください。www.murata.com/ja-jp

製品・イベントニュースを購読する

メールマガジン無料登録