お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサのFAQ Qセラミックコンデンサの絶縁抵抗について、単位を教えてください。

A

絶縁抵抗の単位は、抵抗[MΩ]、またはCR積[MΩ・F]で表します。
CR積[MΩ・F]は公称静電容量と絶縁抵抗の積です。
品番によって単位が異なりますので、各品番の詳細スペックシート詳細スペックシートとは
でご確認ください。

CR積〔MΩ・F〕から絶縁抵抗[MΩ]を計算する方法

例
CR積が500Ω・F以上、静電容量1µFの場合
→ 500ΩF/1µF=500MΩ以上