お取引場所の地域-言語を選択してください。

シリコンキャパシタのFAQ Q絶縁破壊電圧(BV,Breakdown Voltage)とは何ですか?

A
絶縁破壊とは絶縁体にかかる電圧がある数値以上になった時に、絶縁体が破壊され絶縁性を失って電流が流れてしまう現象のことをいいます。
この時の電圧を絶縁破壊電圧と呼び、シリコンキャパシタでは各製品の耐電圧をBVで示しています。
BV(Breakdown Voltage, BDV, 破壊電圧)と推奨使用電圧の関係についてはこちら
関連用語:シリコンキャパシタ、シリコンコンデンサ、シリコンIPD、絶縁破壊電圧 (BV、BDV)、定格電圧 (RV)、推奨電圧、使用電圧、駆動電圧、耐圧、耐電圧、Silicon Capacitor (Si-Cap)、Silicon IPD (Si-IPD, Integrated Passive Device)、Breakdown voltage (BV, BDV), rated voltage (RV), recommended voltage, working voltage, drive voltage, voltage tolerance, withstanding tolerance