お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQQTVSダイオードの双方向を選択するのはなぜですか?

A

片方向(Unidirection)と双方向(Bidirection)のTVSダイオードのイメージを以下に示します。
片方向のTVSダイオードは、逆バイアス状態で使用されます。保護するためのラインの電圧は、0~VFWM間の範囲となります。
そのため、DCの電源ライン保護に使われる事が多いです。
双方向のTVSダイオードは、正負両極に対応する事が可能です。保護ラインとして、データラインなどの正負にまたがる場合、双方向のTVSダイオードが使用されます。
DCの電源ラインにも双方向ダイオードを使用する事は可能です。

片方向と双方向のTVSダイオードのイメージ
片方向(Unidirectional)
片側のみ使用電圧から電流が流れ始める。
双方向(Bidirectional)
両側ともに同じ電圧で電流が流れる。

関連リンク