お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQ QTVSダイオード(ESD保護デバイス)の搭載位置について

A

TVSダイオードをコネクタ(侵入口)に配置する②の方が、ESD抑制効果があります。

  • TVSダイオードを配置した場合のイメージ画像①
  • TVSダイオードを配置した場合のイメージ画像②

以下に、①と②のパターンでのESD抑圧したイメージを記載します。
TVSダイオードで抑圧できる値は決まっており、CMCCなどでさらにESDを逃がすことができます。

①と②のパターンでのESD抑圧したイメージ画像

関連リンク