お取引場所の地域-言語を選択してください。

TVSダイオード(ESD保護デバイス)のFAQ QパッケージのWL-CSPとDFNの違いについて教えてください。

A
ムラタのTVSダイオード(ESD保護デバイス)にはパッケージタイプが2種類あります。
WL-CSPは小型で低挿入損失という特長があります。
DFNは樹脂パッケージとなっており、実装に強いです。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
パッケージタイプ WL-CSP DFN
外観 WL-CSP DFN
特長 小型、低挿入損失 実装に強い

それぞれのラインアップはこちらからご確認ください。

関連リンク