お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQムラタはFCC/CE試験報告書を提供できますか?製品のCE証明を申請する必要があります。また、他国に適用する必要もあります。

A

はい、試験報告書は当社のLoRa TypeABZ専用サポートサイトで入手できます。このサイトにmy Murata(ポータルサイト)からアクセスできます。アクセスにはユーザー登録が必要です。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List