お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQLoRaを選択すべき理由を教えてください。LoRa(WAN)は他の技術よりも優れていますか?

A

公共のIoTネットワークスペースにおいて、一部の市場(現状では主にヨーロッパ)ではLoRaが事実上最も浸透しています。LoRaWANは、独自のアプローチではなく、オープンなアプローチでアライアンスを組んでいるというメリットがあります。また、さまざまなソリューションには技術的な違いもあります。

しかしながら、「IoTプロジェクトで何を達成したいのか」という最大の問いは常に変わりません。

完璧なテクノロジーは存在しません。Sigfoxの独自アプローチと比べると、LoRaのオープン性はメリットがあります。ただし、このオープン性、およびアンライセンススペクトル(免許不要帯域)への依存は問題でもあります。

万能なソリューションはありません。「これ」か「あれ」かを問うようなテクノロジーが求められるのも稀です。ほとんどの場合、「どのテクノロジーを組み合わせればIoTプロジェクトの目標を達成できるのか」が重要視されています。

*抜粋 : LoRa and LoRaWAN: the technologies, ecosystems, use cases and market別ウィンドウで開く