お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQ現在、プロトタイプ用のアンテナを定義しています。RFピンには、インピーダンスが50Ωのマッチングコンポーネントがありますか?それとも、外付けで追加する必要はありますか?

A

my Murataを参考にしてください。
回路図などの詳細をご覧いただけます。ピンは50Ωですが、お客様が実装できるアンテナチューニングネットワークも可能です。さらに、お客様に役立つアンテナ参考情報も掲載しています。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List