お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQLoRaの現実的な範囲を教えてください。 実際に実現できる範囲を教えてください。

A

範囲は10km以上、15km~20kmとされていますが、「通常は10km」ではないでしょうか。しかしながら、この「現実的な範囲」は、ネットワークやノードゲートウェイの位置、周囲の環境(物理的な障害物の存在)、アンテナ性能、Txパワーモードなどによって影響を受けます。

補足:当社のチームが屋内で実際に実験したところ、7kmまで問題なく送信できました。(*この屋内実験の時点では到達距離が最大7kmでした)そのため、実際には到達距離はさらに伸びると思われます。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List