お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQ1つのゲートウェイにLoRaノードを何台接続できますか? LoRaでメッシュ型トポロジーは可能ですか?

A

これは、ゲートウェイの仕様によって異なります。通常、仕様は、サポートできるパケット数によって定義されます。

たとえば、8チャネルのゲートウェイが1日あたり150万パケットをサポートする場合、アプリケーションが1時間あたり1パケットを送信すると、そのゲートウェイの処理可能数は62,000ノードを超えます。

理論的にはメッシュ型トポロジーは可能です。ただし、LoRaはスター型トポロジーとしてのみ定義されています。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List