お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQ外部インターフェースを教えてください。GPIOは何本ありますか?ST MCUで利用可能なフラッシュサイズを教えてください。

A

外部インターフェースには、SPI、UART、I2C、USBがあります。
GPIO数は、18本です。
ST MCUには、192KBのフラッシュと20KBのRAMが搭載されています。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List