お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQADRを有効にした後、データ転送速度を増加する方法を教えてください。

A

ネットワークサーバーに送信されたメッセージが確認されているかどうかを確認してください。

メッセージが未確認の場合、ADR_ACK_CNTカウンターが ADR_ACK_LIMITを超えるとデータ転送速度が変更されます。

メッセージが確認されている場合、ネットワークサーバーからのACKに応じてデータ転送速度が変更されます。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List