お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQ次のリンク先で提供されているオープンソースでムラタのモジュールを使用する予定です。http://www.st.com/en/embedded-software/i-cube-lrwan.html
各モジュールのMACアドレスは、STM32チップの内部番号から取得します。この番号は一意で、IEEEでLoRaWan MACアドレスとして有効なMACアドレスとして認定されていますか?

A

STM MCUは96ビットの一意のIDを持っていますが、DevEUIには使用できません。

DevEUIはデバイスのグローバルな一意のIDであり、IEEEで認定されている必要があります。したがって、OUIは最初の24ビットに含まれている必要があります。

重複を避けるために、デバイスメーカーはOUIの40ビット以降を一意に割り当てる必要があります。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List