お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQSX1276を連続Tx/Rxに設定するためのソフトウェアが届きました。デフォルトのフラッシュファームウェアにこのようなコマンドを持たせることは可能ですか?このようなコマンドがあれば、認証テストを簡単に進めることができます。

A

残念ながらこれはできません。
しかしながら、ムラタは、RF認証のためのテストファームウェアとPCツールを提供できます。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List