お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQファームウェアをロードする(初回)ためのデバイス上の物理インターフェースを教えてください。ピン23と24を介してファームウェアをフラッシュすることは可能ですか?他のピンに接続する必要がありますか?

A

お客様が当社モデムのファームウェアをTypeABZ-078に初めてロードされる場合は、ST-LinkでSWインターフェースを使用することをおすすめします。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List