お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQ「オープンMCU設計」の意味を教えてください。LoRaモジュールはMCUにLoRaスタックを含まないのですか? ST MCUをプログラムする必要がありますか?それとも、モジュールは動作準備が整った状態ですか?

A

「オープンMCU設計」とは、ムラタがお客様に提供している実質的には空のモジュール(工場テスト用の小型ファームウェアのみ搭載)です。

お客様が、LoRaスタック、アプリケーション、およびデバイスの一意の識別子(MACアドレスなど)をモジュールに追加します。

このアプローチの主なメリットは、ムラタのLoRaモジュール(関連する周辺コンポーネントを含む)をスタンドアローンのエンドノードとして使用できるようになることです。アプリケーションをホストするための追加MCUは必要なく、より小さく、より低い消費電力のソリューションを可能にします。

STマイクロエレクトロニクスは、ムラタのLoRaモジュールを使用した開発ボード「Discovery Board」を開発しました。

アプリケーションの開発は、STマイクロエレクトロニクスのI-CUBEソフトウェア拡張ツール(LoRaスタックを含む)である「I-CUBE-LRWAN」に対応しています。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List

FAQ改善アンケートにご協力ください。
このFAQはお役に立ちましたか?

宜しければこのFAQについてのご意見・ご要望をお聞かせください。
お客様のご意見はFAQの改善に利用させていただきます。

  • ※このフォームでいただいたご質問・ご要望への返信は行なっておりません。

製品についてのご質問はお問合せフォームからご連絡ください。