お取引場所の地域-言語を選択してください。

LoRa FAQQLoRaファームウェアのサポートを受ける方法を教えてください。「オープンソースファームウェア」はどこで入手できますか?

A

STマイクロエレクトロニクスのウェブサイトでI-CUBE-LRWAN SDKが公開されています。お客様はその上で直接構築できます。

ファームウェアは、STマイクロエレクトロニクスのウェブサイトから入手可能です。

Return to LoRa Module Page

Back to LoRa FAQ List