圧電振動板のFAQ

実装

圧電振動板へのリード線付けについて、推奨はんだ付け方法を教えてください。

■コテ付け条件
余熱:60~80゚C、10秒間以上

部位 温度 (℃) 時間 (秒以内)
電極 320 ~ 350 0.5
金属板 410 ~ 450 3.0
Diaphragm

■取り付け位置
はんだ点は振動を抑制する負荷となりますので、圧電振動板の中心部から離れた位置に取り付けることを推奨します。
またリード線はできるだけ細い線が適しています。(例AWG32)

(参考) 圧電発音部品アプリケーションマニュアル

関連FAQs
このFAQを見た方は、下記のFAQもよく見ています。
Q. リード線付圧電振動板の取り扱いで注意しなければならない点は有りますか?