お取引場所の地域-言語を選択してください。

加速度センサのFAQQオフセットおよびオフセットエラーとは?

A
センサが所定の位置 (測定方向) に装着された時の、加速が働いていない場合、センサはゼロ点(オフセット)です。水平傾斜センサおよび加速度センサでは0g(規定面が上 )、上下加速度センサでは1gがオフセット値となります。オフセットエラーとは、センサがオフセット位置にあるときの出力と最適値の偏差です。